This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2465MODA 关于 NCC (TAIWA)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, BOOST-CCEMADAPTER, CC2564MODAEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1419374/cc2564moda-cc2465moda-about-ncc-taiwa

器件型号:CC2564MODA
《主题中讨论的其它器件: BOOST-CCEMADAPTERCC2564》

工具与软件:

我对您的 CC2564MODA 进行了评估测量。
使用以下配置执行测量。
我们评估的配置:
器件 BT 模块板:CC2564MODAEM&BOOSTER PACK:BOOST-CCEMADAPTER
软 :HCITester 版本3.0.37.
BLE ch00和 CH39输出数据大于 FCC part15.247
我是否可以进行任何调整以使其符合标准?
我要去 NCC 在台湾测试.
向测试实验室提供了以下手册:
・《Linux 版 BluetopiaPM 栈构建指南》
・CC2564MODx 蓝牙主机控制器接口(HCI)模块(修订版 E)。
带集成天线的 μ・双模蓝牙 CC2564模块评估板
测试实验室的测试状态如下:
「EUT 根据 ANSI C63.10:2013进行设置、并根据 KDB 558074和 NCC section4.10.1的 DTS 测试程序进行测试。
EUT 及其仿真器放在离地面0.8或1.5米的转台上。 转台可以旋转360度以确定最高排放水平的位置。
天线可以在1米至4米范围内上下移动、以找出最大发射水平。
天线的水平极化和垂直极化均设置在测量时。 为了找到最大发射、必须按照关于辐射测量的 ANSI C63.10:2013操作所有接口电缆。
在从9kHz 到1000 MHz 的任何频率或频率上(包括在器件内产生的最低振荡器频率、高达10次谐波)、显示的限值基于采用准峰值检测器功能的测量设备、而在任何一个或多个高于1000 MHz 的频率上、显示的辐射限值基于使用采用平均检测器功能的测量仪器。 当包含低于1000 MHz 的平均辐射发射测量时、使用具有峰值检测器功能的仪器测量的射频发射也存在限制、相当于比允许的最大平均限值高20dB。
场强计上低于1GHz 的带宽设置为120kHz、高于1GHz 的带宽为1 MHz」

在线查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jumpei:

    我从大家那里了解到、您的系统包含连接到 PC 的 CC2564MODAEM、并且哪个运行 HCITester。 而且、您需要测量不同距离的传输功率。
    您正在使用哪些设备进行测量? 此外、如果该模块的天线距离测量器件1-4米、那么相对于位于离地0.8或1.5米高处的位置、该模块的天线到底是什么? 我不认为我完全成功地遵循了您系统的布局。
    我知道您要原位旋转模块、测量天线方向变化的功率、并且您的 BW 在2.4GHz 附近的9kHz-1GHz 之间、对吗?
    您能否详细说明您的设置和测量等量? 我想在这里完全保持一致、以便我能够为您提供帮助?
    如果是、您在哪些方向和距离上遇到异常? 您能分享一下吗?

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jumpei:

    您是否成功解决了这个问题?

    此致、
    Omri