This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:确认器件完全处于休眠模式-测量某些装置上的高电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427741/cc3235modasf-confirmation-device-is-fully-in-hibernate-mode---measuring-high-current-on-some-units

器件型号:CC3235MODASF

工具与软件:

我们拥有 CC3220MODASF 方面的经验、并且在生产单元中实现低休眠电流方面没有问题。  每个器件都经过专门的生产测试以确认。   

我们采用 CC3235MODASF 设计了一种新产品、而且除了模块本身、组件很少。  在我们最近大约一半的原型上运行、单元休眠状态电流超过200uA。  在其他器件上、其电流为10uA 或更低、符合预期。  在休眠模式下、我们对 WiFi 模块加热时、电流在"高电流"单元上波动、而在电流处于预期范围的单元上、电流保持非常稳定。  我们正在思考、在这些高电流单元上、CC3235可能未完全进入休眠状态、或者某些部分未处于正确状态。  在我们的测试中、我们对测量使用相同的固件构建版本。

当进入 CC3220上不需要的休眠模式时、我们是否需要额外为 CC3235执行某些操作?  我重新查看了设计检查清单和其他文档、但我真的找不到任何不同的内容。  我们是否可以从模块中弹出屏蔽层、并检查其中信号的状态以确认其是否处于休眠状态?  

Pete  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要更多的信息来确定这个问题。

    您能告诉我们您使用的是 SDK 和服务包的版本吗? 您如何测量电流消耗?  

    BR、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica

    我正在与 Pete 合作解决这个问题。 我们使用的是 SDK  6.10.0.05和 Service Pack sp_4.11.0.0_3.7.0.1_3.1.0.26.bin。

    我们通过具有200uA 或20mA 范围的台式电流表将3VDC 电压驱动到电路板中来测量电流。 预期休眠电流测量值低于10uA (如预期)的电路板、休眠电流升高的电路板超出了200uA 的设置、20mA 范围设置的测量值为1.0 - 1.5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位状态下两个电路板的功耗(正常或不良)的情况如何? 是相同还是不同? 如果不同、则可能会有一些静电泄漏(例如模块下的回流问题)。

    您是否在测量过程中将其他一些设备连接到该模块(例如通过 UART 连接的计算机)? 在这种情况下、这可能会显著影响测量(例如通过引脚上的保护 ESD 二极管进行寄生供电)。

    未使用引脚的停止状态是什么? 引脚是否设置为 GPIO 输入? 因为在这种情况下、当施密特触发由于 NC 输入导致电流消耗增加而振荡时、这可能是低功耗 MCU 的"典型"问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    引脚的停止状态是默认设置。 这是否意味着所有未使用的引脚都应在 syscfg 文件中定义为输入?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的引脚不应设置为输入。 无论制造商如何、所有低功耗 MCU 都是如此。 默认情况下、CC3235上的引脚设置为 Hi-Z、这应该是安全的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有测量都是在没有编程仓体或任何其他连接至该模块的外部设备的情况下进行的。

    将器件上的 RESET 引脚驱动为低电平会使电路板正常和不良的电流消耗增加~30uA。 一块好电路板的电流从8uA 到41uA、我的坏电路板的电流从250uA 到280uA。

    如果这是由于回流引起的静电泄漏、那将是一个巨大的问题、因为我们将近一半的电路板都无法满足休眠电流规范。 我们是否有办法改进布局以减少此余波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    静态泄漏似乎存在于故障电路板上的230uA-240uA。 第一步、您应该验证您是否 在电路板上组装了正确的组件(有时可能会发生在组装公司意外交换组件值的情况)。

    我个人的提示是这个问题是在模块下的,但罪魁祸首可能是甚至其他组成部分。 类似的行为可能会损坏多层电容器、在其他 SMD 元件(电阻器、电容器)下未正确进行回流、甚至我看到过因制造错误的 PCB 发生泄漏。

    也许您可以在 X 射线处检查您的模块组件。 但我希望你不会看到任何东西,因为它看起来不像直接短路。 它看起来像是某种污染或回流问题。 也许您可以尝试用热空气对模块重新加热、

    如果按照 TI 的建议进行 PCB 布局、也没有问题。 但我不确定这是否可以在某种程度上加以改善。 在类似情况下很难提供建议。

    1月