This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427782/cc3135-application-issues-of-chips

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3235SF

工具与软件:

我们在调试 TI CC3135时遇到一些问题:
1.有办法提高 WiFi 的输出功率吗? 例如、通过命令或软件修改 WiFi 频段。 如果是、请提供以下方法和工具。
2.除了使用 RadioToolGUI 工具进行强发送和接收之外、是否有其他方法可以进行非信令测试? 最好有指令。
请帮助回答上述问题并提供详细的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以使用 Uniflash 软件进行功率调整。 请参阅 swru469h.pdf 的第21页和以下页面

    2.另一种方法是在您自己的主机固件中实施无线电工具推荐使用(请参阅无线电工具包内的文件\Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\radiotool.c/.h、在其中可以找到需要调用的 sl_ API)。

    但是、如果 TX 功率明显低于数据表中的规定、则通常意味着 RF PCB 布局设计欠佳。 您是否在 VNA 验证过您的射频布局? 增加 Uniflash 的射频功率可以解决您的 TX 功率问题、但也可能会引起其他一些 EMC 问题。 如果天线路径不匹配而导致功率增加、可能会导致波反射和 EMC 问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 NWP 指南的收发器部分(第13章)

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 

    此致!

    Rogelio