This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:扫描的 AP 数量存在问题

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1418752/bp-cc3301-issue-with-the-number-of-aps-scanned

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

使用 AM243驱动 CC3301时、从 cc33xx_mcu_package_r5使用 CC3xx_thick_mac_network_terminal 工程时、扫描存在问题。 附近大约有十几个 Wi-Fi 网络、但只能检测到2或3个、这是非常少的情况。 使用 ESP23可以检测8或9个 Wi-Fi 网络。

CC3301以 STA 模式运行。 这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    对于延误、我深表歉意、可能会出现这种情况的原因有几个。 首先、我要再次确认、如果您使用的是 CC3301 BP、则电阻器连接到天线而不是 SMA 连接器、或者如果它连接到 SMA、则表示您连接了外部天线。

    另一种可能是扫描/停留时间。 它可能是 esp32芯片正在扫描更长的时间,从而捕获更多的 AP 在扫描。 无法在 cc3301上配置此时间、但可以进行多次扫描、直到填充要查找的所有 AP。

    好的

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RogelioD

    感谢您的答复!  首先、为什么天线会影响扫描结果?  BP-CC3301评估板上的陶瓷天线是否发货时没有信号匹配?

    第二,我们也考虑使用多种扫描方法,但这不是一个好的解决方案,最终用户!  接下来、您是否有计划来修复此错误?

    谢谢!

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    我提到天线是因为,我有时使用的板路由到 SMA 连接器,仍然能够扫描几个 AP,即使 SMA 连接器上没有什么。 (我想这可能会发生在你身上)

    遗憾的是、在与 Rnd 交谈后、还没有计划到目前为止包括扫描持续时间参数、但这可能是未来版本中包含的一项功能。

    此致!

    Rogelio