This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:固件下载错误

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1418748/bp-cc3301-fw-download-error

器件型号:BP-CC3301
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

每当固件从 AM243传输到 CC3301时、一开始就会始终存在传输错误! 下面是日志记录。

您能否提供一个使用 SDIO 接口驱动程序的示例例例程序!

[13:47:30.118]收←◆
DMSC Firmware Version 8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar
DMSC Firmware revision 0x8
DMSC ABI revision 3.1

[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH 
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 100.000 MHz 
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 456 KB 
[BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
r5f0-0
[BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init                       :      10852us 
[BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :    5367699us 
[BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :        268us 
[BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :     151976us 
[BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10026us 
[BOOTLOADER PROFILE] CPU load                         :       6205us 
[BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     178322us 

Image loading done, switching to application ...

 ---start STA test

---wlan_start
[13:47:34.209]收←◆
Hardware init DONE! 
getting device info.....

[13:47:34.320]收←◆SPI not responsive!

ERROR SendTransactions failed! eStatus: 6FwEvent_StateMachine: NewState=2, Status=6, IntrPending=0, EventVector=0x0, EventMask=0x0

[WLAN EVENT HANDLER] ERROR: module: 2 error_num: -1 severity: 2 

 please refer FwEvent_StateMachine
[13:47:38.364]收←◆
DMSC Firmware Version 8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar
DMSC Firmware revision 0x8
DMSC ABI revision 3.1

[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH 
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 100.000 MHz 
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 456 KB 
[BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
r5f0-0
[BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init                       :      10852us 
[BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :    5367698us 
[BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :        268us 
[BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :     152235us 
[BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10023us 
[BOOTLOADER PROFILE] CPU load                         :       6198us 
[BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     178571us 

Image loading done, switching to application ...

 ---start STA test

---wlan_start
[13:47:42.456]收←◆
Hardware init DONE! 
getting device info.....

[13:47:42.566]收←◆SPI not responsive!

ERROR SendTransactions failed! eStatus: 6FwEvent_StateMachine: NewState=2, Status=6, IntrPending=0, EventVector=0x0, EventMask=0x0

[WLAN EVENT HANDLER] ERROR: module: 2 error_num: -1 severity: 2 

 please
[13:47:42.604]收←◆ refer FwEvent_StateMachine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    遗憾的是、am243上没有使用 SDIO 构建的示例。 这可以完成、但您需要在 wifi_platform_cc33xx 库中创建一个 SDIO 适配层、那么您需要为 am243重建库。

    对于 SPI 不工作的项目、您是否运行了应进行哪些更改的示例演示? 您使用的 SDK 是什么/

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RogeloD

    您能否为 am243的 SDIO 适配层提供演示?

    我正在运行来自最新 R5版本的 CC3xx_THICK_MAC_NETWORK_terminal 演示。

    谢谢!

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:  

    旧线程。 厚 Mac 包上没有 SDIO 适配层。 它使用 SPI 和 UART。

    此致!

    Rogelio