This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF LAUNCHPAD 无法创建5GHz 访问点。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1421197/launchxl-cc3235sf-cc3235sf-launcpad-cannot-create-5-ghz-acces-point

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

大家好、我准备了 cc3235sf launcpad 开发板。 我正在此卡上的 wifi http 代码中创建访问点。 此接入点创建为2.4 GHz。 我使用以下代码来创建此接入点5GHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    这里没有代码。

    默认的 AP 通道为6。 如果要在5GHz 频段使用、您需要将其更改为5GHz 信道。

    此致!

    Rogelio