This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:CC33Conf Tool 和 CC33XX INI 参数问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1425257/cc33xx-software-cc33conf-tool-and-cc33xx-ini-parameter-issues

器件型号:CC33XX-SOFTWARE
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有包括 CC3301 + Linux 主机在内的定制 PCB、由于我们的设计中天线增益较高、我一直在尝试降低 CC3301 WLAN TX 功率。 之前、通过调整 cc33xx-conf.bin 配置文件中的 AntGain_2_4GHz 参数、这种方法运行良好、但在我们根据 CC33xx Linux Package 1.0.0.6更新了固件后、此配置更改不再起作用。
我们已经注意到 cc33xx-conf.bin 的结构以及 AntGain_2_4GHz 定义和可接受值发生了变化。 我们设法修改了"AntGain_2_4GHz = 0x3C、0x00"、但 TX 功率完全没有变化。 我们使用具有已知电缆损耗的传导和校准测试设置来测量 TX 功率、因此如果有任何变化、我们绝对会注意到所有变化。

CC3301顶部的标识:
   XCC3301
   ENJA
   TI 378
   AJ6T G4

固件、驱动程序、conf-tool 和校准器工具均来自 CC33xx Linux 软件包1.0.0.6。 Linux 主机在上电期间打印的软件信息如下:
   无线驱动程序版本1.7.0.127
   无线固件版本1.7.0.185
   无线 PHY 版本1.2.39.5.42.67

请查看随附的修改后的 cc33conf 文件。


我们还注意到了 CC33Conf 工具及其 Linux CC33XX 用户指南(01.00.00.05)中文档的一些问题。 例如、文档中给出的将 cc33xx-conf 二进制文件转换为可读的文本的命令似乎不正确:
   

./cc33xxconf -g /lib/firmware/ti-connectivity/cc33xx-conf.bin

仅当首先使用以下命令生成 cc33xx-conf-default.bin 时、此命令才有效:
   

./cc33xxconf -D

即使这样、它也不会打印任何修改的参数、但结果始终相同。 我们的理解是、记录的命令始终会转换 cc33xx-conf-default.bin、转换所需的二进制文件的正确语法如下:
   

./cc33xxconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/cc33xx-conf.bin -g



此致、
Kaisa.

e2e.ti.com/.../cc33conf_5F00_AntGain_5F00_2_5F00_4GHz_5F00_0x3C.tar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 cc33xx-conf.bin 进行了更多试验、并且通过修改 PowerLimitArray 而不是 AntGain_2_4GHz、我能够降低 WLAN TX 功耗。 与每个通道包含13个单独设置的 PowerLimitArray 相比、仅修改一个参数(AntGain_2_4GHz)要容易得多。 因此、我将来也肯定更愿意为此使用 AntGain_2_4GHz、因此我希望您能解释一下如何使其再次正常工作。

    此致、
    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人检查这些问题吗?

    此致、
    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    很抱歉耽误你的时间。  

    此前、通过调优 cc33xx-conf.bin 配置文件中的 AntGain_2_4GHz 参数、这很有效、但在我们根据 CC33xx Linux Package 1.0.0.6更新了固件后、此配置更改不再有效。
    我们已经注意到 cc33xx-conf.bin 的结构以及 AntGain_2_4GHz 定义和可接受值发生了变化。 我们设法修改了"AntGain_2_4GHz = 0x3C、0x00"、但 TX 功率完全没有变化。[/报价]

    我懂了。 让我尝试复制这个情形。  

    [报价用户 id="432407" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1425257/cc33xx-software-cc33conf-tool-and-cc33xx-ini-parameter-issues "]

    例如、文档中给出的将 cc33xx-conf 二进制文件转换为可读的文本的命令似乎不正确:
       

    全屏
    1.
    ./cc33xxconf -g /lib/firmware/ti-connectivity/cc33xx-conf.bin
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    仅当首先使用以下命令生成 cc33xx-conf-default.bin 时、此命令才有效:

    [报价]

    我们这里似乎有一个错误、因此我需要对其进行调查。  

    感谢您耐心等待、完成 cc33conf 工具的调试。 同时、我建议使用 simplelink wifi 工具箱中的 INI Composer 来生成 cc33xx-conf.bin https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢您的努力和建议。 我们以前一直在使用 Simplelink WiFi 工具箱的 INI Composer、并且我们一定可以在您调试和修复 cc33conf 工具时继续使用该解决方案。

    但我认为 cc33conf 工具会容易得多、尤其是在我们的现场测试期间、因此请在您进行修复时告知我。

    谢谢、此致、
    Kaisa.