This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:连接到 WPA3安全协议时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427395/wl1837mod-issue-on-connecting-to-wpa3-security-protocol

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

我有一个 WL1837MOD TI wi-fi 模块、我正在尝试使用 WPA3安全协议连接 WIFI 我已配置 WPA 请求.conf、如下所示:-

CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
CTRL_interface_group=0
EAPOL_VERSION=2
AP_SCAN=1
UPDATE_CONFIG=1

网络={
SSID="cisco-WPA3"
key_mgmt=SAE
成对=CCMP
Group=CCMP
PSK="TEST@12345"
优先级= 1
iee80211w=2.
}

但当我尝试连接时、它正在进行身份验证、关联和解除关联、如下所示:-

请帮助我们解决该问题、因为 WL1837MOD 支持 WPA3连接? 如果它支持、为什么会发生这种取消身份验证的情况、请给我们提供解决方案。