This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:CAN##39;t 连接到 AP。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427485/bp-cc3301-can-t-connect-to-the-ap

器件型号:BP-CC3301

工具与软件:

当我尝试使用 WPA/WPA2安全类型连接到2.4G AP 时、它超时!

然后、我  使用 Xiaomi Wi-Fi 6路由器在2.4G 频段上测试了几种加密方法、发现了一些问题:

1.设置为 WPA/WPA2时、由于超时、连接失败!

设置为 WPA3/WPA2时、它可以检测到 WPA2且连接成功!

设置为 WPA3时、由于超时、连接失败!"

上述所有问题都是一致的。 我认为这是一个非常严重的错误。 您能测试它们吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    我可以问您使用的是哪个版本的 SDK 吗? 如果您没有使用支持 TKIP 的较新 SDK、则 WPA 将不起作用。

    我对混合模式 WPA/WPA2的多个 AP 进行了测试、并且能够连接到这些 AP。

    就 WPA2/WPA3而言、目前存在一个 由 WiFi 联盟定义转换模式时将会修复的已知问题。

    您是否能够在监听器中获取连接失败的日志?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RogelioD

    我使用的最新版本是 R5。

    测试 AP 使用 TKIP 进行安全保护。

    为什么无法连接到 WPA3加密网络?

    在连接过程中、"删除日志"是什么意思? 您是指主机驱动程序代码中的日志、还是使用其他软件? 主机上只有连接超时日志。

    谢谢!

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI E2E 支持论坛  您能否帮助了解当前问题? 您的电子邮件回复太慢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI E2E 支持论坛 

    大家好、团队

    有人可以看看这个问题吗?

    谢谢!

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    如果 AP 仅设置为 WPA3、那么您应该能够连接到 WPA3网络、但是如果您处于转换模式 WPA2/WPA3、默认为 WPA2。 您能用 Wireshark 空中嗅探日志、我们能了解为何连接握手失败。

    此致!

    Rogelio