This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:RED 无线器件认证

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1429195/wl1835mod-red-wireless-device-certification

器件型号:WL1835MOD

工具与软件:

TI 人好

TI 是否有 WL1835MOD 的 RED 无线器件认证数据?

客户拥有我们自己的申报单、但目前需要第三方身份验证文件进行清关。

那么、我们是否有来自第三方的 RED 认证报告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相应的认证报告是您可以 在此处找到的问题 EC DOC

    但是、如果您的客户要求提供 RED 认证报告、这基本上意味着他不了解 RED (2014/53/EU)指令的含义。 为了能够在欧盟销售任何器件、您需要发布 EC DOC。 EC DOC 由设备本身的制造商颁发。 "类别"器件的要求各不相同。 例如、无线电发射/接收器件通常需要满足 RoHS (2011/65/EU)和 RED (2014/53/EU)指令。 中的红色描述了根据标准需要执行的测试(EMC 测试、安全测试)。 但是、如果您有 DOC 不是自动的模块、则表示此 DOC 可以自动应用于嵌入了模块的设备。 所有这些都需要仔细评估。

    TI 提供的有关此主题的一些很好的应用手册、您可以在此处找到

    1月