This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1429157/cc3351-cc3351

器件型号:CC3351

工具与软件:

大家好  

好的、我现在接线询问802.11ac 标准与不同频段的兼容性。 我想知道802.AC 是否能够在2.4GHz 频段上运行、或者它是否专门针对5GHz 频段设计。 非常感谢您提供有关此事的任何信息。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Enrique、

    802.11ac (也称为 WiFi 5)仅在5GHz 频段上受支持。 WiFi 5旨在增加设备的吞吐量。 通过增加80 MHz 的通道带宽、器件现在可以在大约1.7Gbps 的理论最大吞吐量下运行。 然而、WiFi 5也对20 MHz 和40 MHz 带宽信道进行了改进。  

    TI 提供全新的 CC3351 WIFI 配套 IC 器件。 虽然此设备仅具有20MHz 带宽、不支持更快的40和80 MHz 信道带宽、但仍可在5GHz 频段上运行、此设备支持802.11ac! CC3351是一款低成本收发器、同时支持2.4GHz 和5GHz 频段、可与嵌入式 Linux 或 MCU 主机配合使用。  

    https://ti.com/product/CC3351