This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:BLE UART 流控制以及何时应将器件 RTS 置为有效

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1429027/bp-cc3351-ble-uart-flow-control-and-when-device-rts-should-be-asserted

器件型号:BP-CC3351
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具与软件:

我正在使用 BP-CC3351、并尝试将其集成到之前使用定制 WL1837 M.2卡(连接到 AM57xx 主机)的现有设计中。  我已经基本去掉了现有的 m.2卡并连接了来自 BP 的3.3V 信号、从而使 WLAN SDIO 接口工作。   

我的问题是 BLE UART 接口。  主机 RTS 在引导后的一段时间内会生效、但器件 RTS 绝不会生效。  我正在使用现有的系统版本(因此没有 cc33xx 内核驱动程序)、但我至少应该能够在 UART 接口上看到一些初始活动、但内核日志报告"Failed to get CTS"、范围捕获也显示了这一点。  

是否有一些额外的步骤可以让器件在上电时将 RTS 置为有效?   

谢谢!

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要向 WIFI 接口发送命令才能启用 ble。  请参见 rootfs 中的 ble_enable.sh 脚本