This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC33XX-RTOS-MCU:何时发布稳定版本?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1426861/cc3351-cc33xx-rtos-mcu-when-will-a-stable-version-be-released

器件型号:CC3351

工具与软件:

大家好、团队成员:

CC33XX-RTOS-MCU 目前处于预览阶段。 我们什么时候可以期待完全发布的版本?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标是4Q24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    经过一段时间的测试、我们发现 R5版本最基本的 Wi-Fi 连接功能无法满足我们的要求!

    通信速率也不能得到保证。

    我们的测试表明 Ping 速率始终为100ms。

    如此高的延迟使得我们无法在项目中使用此芯片!

    顺便说一下、这款芯片是否被很多公司广泛使用?

    Thasks、

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin

    我只有一条评论、同时你也在等待 TI 的解答。

    我不是 CC33xx 器件的专家、但根据其他 TI 器件的经验、如此高的 ping 可能意味着启用了 WiFi 省电模式。 我发现该主题是在 CC3351上禁用省电模式。

    1月