This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:CC3501E 是否可以在生产线中进行 RSSI 校准?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1426460/cc3501e-can-cc3501e-do-rssi-calibration-in-production-line

器件型号:CC3501E
Thread 中讨论的其他器件:CC3501

工具与软件:

尊敬的 Expert:

CC3501是否可以在生产线上进行 RSSI 校准?

客户的目标是构建校准表并在-98dBm 至0dBm 范围内获得+/- 1dBm。

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    CC3501具有使用无线电工具或校准器工具执行手动校准的选项。  

    关于可达到的精度、请参阅预发布版本数据表以了解确切的数字。

    此致、

    Jonathan