This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:DHCP 有错误!

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC3301, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427478/bp-cc3301-dhcp-has-bug

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301CC3235SF

工具与软件:

使用 CC3xx_Thick_mac_network_terminal 运行演示并使用 Wireshark 捕获数据包时、我注意到 DHCP 存在一个问题、即从器件向主机发送两个请求。

版本为 R5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI E2E 支持论坛

    有人可以看看这个问题吗? 这是一个始终存在的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到双 DHCP 帧。

    可以连接监听器捕获器吗? 是无线监听器还是以太网监听器?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shlomi

    监听屏幕截图已通过以太网监听器连接到它。

    谢谢!

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    看起来 CC3301遗漏了服务器的 DHCP ACK。 这意味着它会显示与您的主机网络堆栈(DHCP 客户端)相关的问题、或您的 AP、而不是 CC33301器件本身。 使用无线监听器、您可以确定正在进行的工作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan

    它会进入函数 STATUS_CALLBACK 两次。 最新版本的软件似乎存在问题!

    这是我在使用软件版本 R5使用 AM243和 BP-CC3301进行测试时发现的问题。

    我们在平台上测试 Wi-Fi 扫描时发现了此问题。

    我们的 Wi-Fi 扫描过程似乎存在问题、第一次扫描的结果会被阻止。

    当我们再次执行扫描时、我们最终会接收到第一次扫描的结果。

    Thasks、

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!我是否需要为 WPA2-Enterprise 中的 CC3235SF 的 SL_WLAN_ENT_EAP_METHOD_PEAP0_MSCHAPv2功能安装安全证书? 我让代码忽略它,但我仍然无法连接到网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    这是相当有趣的是否可能有关系到 WiFi 扫描。 从技术角度来看、这在某种程度上是有意义的。 请等待 Shlomi 回答、因为我对 CC33xx 器件不是很熟悉。

    Mehmet、您好!

    请勿在其他主题中提出不相关的问题。

    BTW ...我知道你的另一个线程,但我回答了你的问题四天前 在这里。 对于 PEAP0_MSCHAPv2、您可以禁用 CA 身份验证(您不需要将 CA 文件上传到文件系统中并设置 RTC 时间)、但由于安全风险、不建议使用此方法。

    1月