This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:ANTSEL1和 ANTSEL2用法。

Guru**** 2770945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427250/cc3230sf-antsel1-and-antsel2-usage

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

我要连接 ANTSEL1和 ANTSEL2以启用稳压器的引脚、并将其用作电源。 我可以这么做吗?  

我的第二个问题是  、我能否 在 MCU 休眠模式下使 ANTSEL1和 ANTSEL2保持高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上表所述、不建议使用此类方法、因为它可能会影响射频性能。 ANTSEL1和 ANTSEL2引脚已保留用途、不应用于其他用途。

    1月