This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:NWP HTTP 服务器的默认密码?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3230SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1421048/cc3230sf-default-ciphers-for-nwp-http-server

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200

工具与软件:

您好!

我知道 CC3220SF 上的 NWP HTTP 服务器仅支持以下四个密码、并且您无法对它们进行定制。

SECURE_MASK_TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
SECURE_MASK_TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
SECURE_MASK_TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
SECURE_MASK_TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

对于 CC3230SF、这是相同的吗?  如果没有、受支持的密码是什么、有没有方法可以对其进行定制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已被分配到我们的一名工程师、他们将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    技术参考手册对 CC3230加密技术进行了非常详细的说明、我建议大家阅读第16-18章

    https://www.ti.com/lit/ug/swru543a/swru543a.pdf 

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    否 请检查 CC3235 NWP 的源代码为 NWP 网络服务器配置的密码套件。

    但我可以从我这边说、NWP Web 服务器的密码套件不能通过终端用户应用代码进行配置。 我认为最简单的方法是在应用程序处理器上运行 Web 服务器。 CC3235/CC3230有足够的资源来完成该任务。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  是否有在应用处理器中运行 HTTP 服务器的示例?  我在 SDK 中看不到任何文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio、您好。NWP 源代码中 HTTP 服务器支持的默认密码的更新吗?  我知道受支持的密码在技术参考手册中列出、但根据我的理解、在 NWP 上运行 HTTP 服务器时、只有其中的一个子集受支持、并且它们不可配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中没有此类示例。 但可以使用 TI HTTP 库或使用自己的 HTTP 服务器库。 您可以在 CC3200 SDK 中找到使用 HTTP 网络服务器的示例。 代码与 CC3220/CC3235不兼容、但非常有用。 例如、我在 CC3220中使用自己的 HTTP 服务器、性能比 NWP 网络服务器好得多。

    1月