This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:cc33xx_MCU_PACKAGE_R5's Project CAN##39;t Debug

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1425773/bp-cc3301-cc33xx_mcu_package_r5-s-project-can-t-debug

器件型号:BP-CC3301
Thread 中讨论的其他器件:LP-AM243

工具与软件:

Code Composer Studio 版本为 12.5.0.00007  

TI Clang 版本为2.10

软件版本为 R5

硬件:LP-AM243是一个

 CC3xx_Thick_mac_ble_wifi_provisioning 和 CC3xx_Thick_mac_network_terminal 的工程无法调试、错误为"CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.13.0.00201)"

在发布前您是否进行了任何调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin

    我们进行多级测试、是的、我们在此平台上进行调试。

    这看起来像是一个 JTAG 问题、您是否尝试过其他 AM243?

    我还建议您将 CCS 升级为较新的版本。