This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:不触发 WLAN 断开事件

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427020/launchxl-cc3235sf-wlan-disconnect-event-not-triggered

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具与软件:

您好!

我已将器件配置为工作站并通过另一个 AP 进行连接、我在两侧都不使用 RTOS。

打开 TCP 套接字后、我将在 while 循环中等待、直到数据准备好传输。 因此、在此期间、我关闭 AP、并期望客户端生成 WLAN 断开事件。 但不会生成 WLAN 断开事件。 请在这方面提供您的解决方案  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我想说的是在没有 RTOS 的情况下使用 CC32xx 是一个非常非常糟糕的主意。 使用超级循环概念会使很多事情变得复杂、如果编写的代码不得当、可能导致意外行为。 我使用 CC32xx 已经很多年了、但即使据我所知、我也非常确信在 CC32xx 上实施非 RTOS 代码会产生问题。

    缺少异步事件可能是由缺少服务于异步上下文的调用 sl_Task (NULL)引起的。

    您无法确定双方在做什么。 为何禁用 AP 模式?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码处于开发阶段、我将测试不同的场景以处理错误。

    因此、关闭 AP 以检查是否生成天气中断、并实现重新连接功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果你能够改变 RTOS 代码、你将省去很多麻烦。

    你应该在你的所有循环中检查你如何为 sl_Task (NULL)提供服务。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然感谢、我来看看 RTOS