This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF 和 CC3235MODSF 之间的软件差异配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODASF, CC3235SF, CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1426963/cc3235modasf-software-differnt-configuration-between-cc3235modasf-and-cc3235modsf

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235SFCC3235MODSF、LAUNCHCC3235MOD

工具与软件:

你好。

我使用 Wi-Fi 射频工具 CC3235MODASF 来评估我们电路板上的射频特性

使用的固件随附  Wi-Fi RF 工具。 (以下文件夹路径的图像)

文件夹 C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Device Images\CC3x35xxMOD image\CC3235SF\CC3235SF Mod_With 镜像

我找到下面的另一个文件夹。

文件夹 C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Device Images\CC3x35xxMOD image\CC3235SF\CC3235SF Mod_Non 镜像

"CC3235MODASF"对应 Mod_With 307"对应 CC3235MODSF,"CC3235MODS150"对应 Mod_Non 307"对应 CC3235MODSF。

对吗?  

配置有何不同?
我为 CC3235MODASF 开发软件。
但是、我参考了 LAUNCHCC3235MOD 的示例软件。
如果配置在 CC3235MODASF 和 CC3235MODSF 之间有差异、

我想了解修改后的软件配置。
(从 LAUNCHCC3235MOD (CC3235MODSF)配置更改为 CC3235MODASF 配置)

B.R.

Hiro