This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CCS 调试问题

Guru**** 2585575 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3235MODAS, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1421639/cc3235modasf-ccs-debugging-questions

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235MODASUNIFLASH

工具与软件:

各位专家、您好!

我对 CC3235MODASF WiFi 模块的调试有疑问。
我正在使用配备 CC3235MODAS 的原型板。
我将使用 XDS110 USB 调试探针作为调试器。

在 Code Composer Studio 中运行调试时、显示"Error -1170"。
我尝试了针对同一项目打开.ccxml 并运行测试连接、
但未发生错误、测试成功完成。

CC3235MODASF 的 SOP 模式设置为"010"。
是否需要其他步骤或设置来使用 CC3235MODASF 进行调试?

下面随附了错误的详细信息。



我的 Code Composer Studio 版本在下面附上。



此致
Eagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egawa:

    该模块可能处于生产模式。 您需要将模块切换到开发模式。 请参阅此内容。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的答复。
    我发现、我需要将模块切换到开发模式。
    我将尝试使用链接中的信息切换它。

    Eagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    当 JTAG 和 UART 连接到 CC3235MODASF 时、
    我们使用 UniFlash 编写了开发模式映像。
    因此、该错误得以解决、我们能够执行调试。
    感谢你的帮助。

    Eagawa