This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:使用 iPerf 3时、吞吐量相对较低

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1424176/bp-cc3351-throughput-is-relatively-low-with-iperf-3

器件型号:BP-CC3351

工具与软件:

嗨、团队:

版本 H3C GR-1800AX  路由器。

iperf3测试结果相对较低、不能连接 BLE。

它们根据我们的指南配置器件:

   cd /usr/share/cc33xx

   sta_start.sh

   ./ sta_connect.sh -n -s WPA-PSK -f 1. -p

连接后、ping 即可。

  root@AM335x-EVM:/usr/share/cc33xx  ping 192.168.12.1

  ping 192.168.12.1 (192.168.12.1): 56个 数据 字节
     来自 192.168.12.1的64字节: seq=0 TTL=128 time=165.535ms  
   64 字节 来自 192.168.12.1: seq=1 TTL=128 时间=159.149ms  
    64 字节 来自 192.168.12.1: seq=2 TTL=128 时间=466.898ms  
    64 字节 来自 192.168.12.1: seq=4 TTL=128 time=273.084ms   
     64 字节 来自 192.168.12.1: seq=5 TTL=128 time=20.920ms   
     64 字节 来自 192.168.12.1: seq=6 TTL=128 time=205.483ms   

然后使用 Linux 服务器(192.168.5.144)进行测试 iperf3 -s 、但测试结果相对较低。

    root@AM335x-EVM:/usr/share/cc33xx  iperf3 -c 192.168.5.144

    连接 到 主机 192.168.5.144 端口 5201
              [5] 本地 192.168.12.114 端口 56474 连接 到192.168.5.144  端口 5201
            [ ID] 间隔           传输     比特率         RETR  Cwnd
              [5]   0.00-1.00   秒39.6KBytes/秒   324KB/1 1.41KBytes                    
              [5]   1.00-2.00   秒0.00   字节0.00   位/秒    0   1.41 KB         
              [5]   2.00-3.00sec     0.00 字节0.00   位/秒    1   1.41 KB         
              [5]   3.00-4.00   秒  0.00 字节0.00   位/秒    0   1.41 KB         
              [5]   4.00-5.00   秒  0.00 字节0.00   位/秒    0   1.41 KB         
              [5]   5.00-6.00   sec  0.00 字节0.00   位/秒    1   1.41 KB         
              [5]   6.00-7.00   秒  0.00 字节0.00   位/秒    0   1.41 KB         
              [5]   7.00-8.00   秒  0.00 字节0.00   位/秒    01.41 KB            
              [5]   8.00-9.00   秒  0.00 字节0.00   位/秒    01.41 KB            
              [5]   9.00-10.00  秒  0.00 字节0.00   位/秒    01.41 KB            
            - -- -    - -- -    - -- -    - -- -    - -- -   
            [ ID] 间隔           传输     比特率         RETR
              [5]   0.00-10.00  秒  39.6 KB 32.4千   比特/秒    3             发件人
              [5]   0.00-10.11  秒  0.00 字节0.00   位/秒                  接收器

            Iperf 完成。

对此、您有何建议以帮助我们实现正常的 Wi-Fi 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Island,

    您能提供连接的信号强度吗? 可以通过"iw wlan0 link"找到吗?

    root@AM335x-evm:/usr/share/cc33xx iw wlan0 link
    连接到10:da:43:5b:ed:6e (在 wlan0上)
    SSID:simplelinkapps1
    频率:2452
    RX:10640字节(85个数据包)
    TX:9561字节(50个数据包)
    信号:-33 dBm
    RX 比特率:58.5 MBit/s MCS 6
    TX 比特率:52.0 MBit/s MCS 5

    BSS 标志:短时隙时间
    DTIM 周期:2
    信标间距:100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否确认您使用的是哪个 SDK 版本? 您是否可以尝试最新版本1.0.0.6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、SDK 版本为1.0.0.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    下面是客户的测试。

       root@AM335x-evm:/usr/share/cc33xx iw wlan0 link

       连接到 ae:C9:8a:1c:67:93 (在 wlan0上)

        SSID:1206-2.4G

        频率:2437

        RX:661274字节(5056数据包)

        TX:72258字节(162个数据包)

        信号:-70 dBm

        RX 比特率:6.0MBit/s

        TX 比特率:21.9MBit/s HE-MCS 2 HE-NSS 1 HE-GI 2 HE-DCM 0

        BSS 标志:   CTS 保护短路时隙时间

        DTIM 周期:  1

        信标间距:   100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    -70 dBm 是非常低的强度。 板是否离 AP 很远? 您能否提供 BP-CC3351的特写图? 我将要检查电路板配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    客户反馈:5米远。 将其移动至1m、吞吐量结果和信号强度测试完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Island,

    天线似乎有问题。 您能否检查天线上的电容器是否路由到片上天线而不是路由到 SMA 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    是的、这是硬件...选择了 SMA 天线。 感谢您的支持。