This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何使用 Xds110 USB 调试探针刷写和调试自定义 cc2564c 模块

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1420853/cc2564c-how-to-flash-and-debug-custom-cc2564c-module-using-xds110-usb-debug-probe

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC256XQFNEMCC2564

工具与软件:

您好!

  • 我有一个 CC2564C 双模模块 和 A TI XDS110 USB 调试探针 . 我需要知道用于刷写和调试的硬件连接。

  • 我也有一个 CC256XQFNEM 评估板 . 为此、我需要了解使用的硬件连接 TI XDS110 USB 调试探针 .

并帮助确定开发所需使用的 SDK 及其版本和 IDE 版本

谢谢。此致

Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    任何人都可以帮助我的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉耽误您的时间。

    CC2564C 是一个收发器、因此不会刷写。 最常见的情况是保存了固件补丁的.bts 文件。

    CC2564C 需要主机才能工作、并通过 HCI UART 与主机进行通信

    需要连接的唯一线路  CC256XQFNEM 评估板  主机是 UART 线(TX、RX、CTS、RTS)、BLE 使能(GPIO)、电源、GND。

    我们还为以下主机(MSP432、STM32、Linux 主机)提供 bluetootopia bt 堆栈

    但是、我们的器件可与任何符合 BT SIG 标准的 BT 堆栈配合使用。

    Bluetopia SDK 可在软件开发下的 CC2564C 页面中找到。

    MSP432主机使用 CCS 作为 IDE、而 STM32主机使用 Keil

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    我们已将  UART 线(TX、RX、CTS、RTS)、电源和 GND 取出。

    但一个查询,你的意思是什么 BLE 启用 GPIO。

    我们无法找到  BLE 启用 GPIO 来自以下引脚映射。

    请提供的引脚详细信息  BLE 启用 GPIO 质量

    谢谢。此致

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在数据表中标记为 nShut。 即引脚19。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio D

    感谢您的意见、

    减少 nShut 引脚19 需要连接3.3V 电源/nRESET? 或任何其他引脚/配置需要这样做。

    此外、从 SDK 导入基本工程并尝试编译工程后、下面随附了控制台中显示的错误、供您参考。

    请提供支持。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    您可以使用 MSP432作为 CC2564的主机  

    如果您使用我们提供的硬件堆栈、则无需担心引脚、因为适配器会处理所有这些。

    仅 当使用另一个不受支持的主机时、才需要连接引脚。

    MSP432 Bluetopia 项目未构建的原因在于您在安装 CCS 时未包含 MSP432器件。

    我建议在选择自定义构建时进行新安装。 确保选中 MSP432框。

    此致!

    Rogelio