This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:无法从数据表中打开 SysConfig

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1424293/cc3230sf-i-cannot-open-sysconfig-from-the-datasheet

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我无法从 MCU 的数据表中打开 SysConfig;请参阅下面的错误消息。 当我选择"SimpleLink CC32XX SDK (7.10.00.13)"时、错误提示所选产品不支持任何器件。 请选择其他产品或使用其他版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以安装数据表并打开 SDK 随附的 SysConfig。

    如果无法正常工作、您是否可以下载并安装旧版本的 SDK、然后重试?