This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何确保我的 CC32220SF 芯片始终使用新的 Wi-Fi 配置文件?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1424494/cc3220sf-how-can-i-insure-that-my-cc32220sf-chip-always-uses-the-new-wi-fi-profile

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

我正在开发一个网页来配置我的传感器并显示它当前连接的接入点(AP)、目标是显示实时 AP 信息。 为了确保只存储一个配置文件、我先删除所有以前的配置文件、然后再保存一个新配置文件。 但是、即使添加新的配置文件后、传感器仍会继续使用旧的 Wi-Fi 配置文件进行连接、这可能是由缓存导致的。 请记住、这种情况仅适用于器件处于站点模式的情况

问题:
如何确保传感器始终在站点模式下连接到新配置的配置文件而不需要重新启动、从而有效地绕过任何缓存的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要禁用快速连接策略。

    1月