This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:开始新的开发-将来的供货情况

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1424462/cc3235modasf-start-new-development---future-availability

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3501CC3301MOD

工具与软件:

您好!


从当今的角度来看、用 TI 模块 CC3235MODASF 开始 WiFi 开发是否合理?或者更适合采用主机 CPU 与 CC33xx 的组合?
CC3235MODASF 模块已推出几年。 但是、这足以满足我的要求。

此致、
R. Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    这取决于您的需求。 如果您熟悉 CC32xx 开发工作流程、并希望更快地将器件推向市场、那么就有理由使用 CC3235。

    但是、如果您觉得 CC32xx 的限制(例如 EAP 安全限制)并且您的项目不是"时间受限"、并且想要使用最新的解决方案(WiFi 6)、则使用 CC33xx 或 CC3501是合理的。 请注意、CC3301MOD 处于预发布状态。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D:

    非常感谢。

    TI 无线 MCU 领域是否有后继产品的计划?

    此致、
    罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看CC3501预览页面。 但我想您不能指望很快就会有基于 CC3501的 TI 模块。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢大家。

    我以前没想到会在同伴的区域里看到;)
    将 CC3501作为一个模块将是我的客户的理想选择。

    此致、
    罗马语