This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:CC3230SF 是否即将停产?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, CC3235SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1424351/cc3230sf-is-cc3230sf-going-for-end-of-life

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件: CC3235SFCC3501CC3200

工具与软件:

使用 CC3230SF 设计新产品。 我注意到 CC3230SF 的较新版本、即 CC3235SF。  我不使用 CC3235SF、因为它具有5GHz WiFi、我不需要。  

我的问题是、CC3230SF 是否会很快停产(EOL)并被 CC3235SF 取代? 如果不能、预计生产年限是多少年?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235不是较新版本。 CC3230在 CC3235之后发布。 CC3230使用与 CC3235相同的器件、但禁用了对5GHz 的支持。

    我预计 CC3235/CC3230会投入生产很长一段时间、但我不能说投产时间。 例如、2013年发布的前身 CC3200仍在生产。 但使用 CC3220/CC3230/CC3235时、您不能期望在软件端(SDK 端)发生太多变化。 因为 TI 主要销售 CC33xx 或 CC3501等新器件。 对于全新的设计、检查CC3501也许是合理的。 但请注意、开发工作流程与 CC32xx 完全不同。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Jan D

     CC3501产品说明书不完整、因为它只有12页、有 文本"预告信息"。 您确定此器件是否已准备好开发?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3501是预发布信息。 我认为这些器件已准备好开发、但尚未准备好生产。 TI 人可以提供更多详细信息。

    如果您要使用成熟的器件、则可以继续使用 CC3230、但如果您要使用没有 CC32xx 限制的最新器件、可以让 TI 访问 CC3501。

    1月