This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 CC3220SF 设备上显示 WPA2/WPA3安全类型时出现问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1422825/cc3220sf-issue-with-displaying-wpa2-wpa3-security-type-on-cc3220sf-device

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

大家好!

我目前使用的是 CC3220SF 器件、并且 通过器件令牌在我的 Web 界面上显示安全类型(__SL_G_PS1)。 当我添加采用 WPA__SL_P_P.B = 2 ()的配置文件时、设备令牌正确显示"WPA/WPA2"。

但是、当我添加 WPA3__SL_P_P.B = 5 ()或 WPA2 ()配置文件时__SL_P_P.B = 3、该令牌仅显示破折号("-")、而不显示预期的安全类型。

是否有人经历过这种情况或知道如何解决?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信2指 WPA2、3指 WPA2+PMF。

    总之、这是只通过 HTML 实现的吗?

    如果您使用 API 获取配置文件会出现什么情况? 您看到预期的安全类型吗?

    Shlomi