This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD WIFI 自适应性测试 SRRC 认证

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1420208/wl1837mod-wl1837mod-wifi-adaptivity-test-srrc-certification

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

您好!  

我们在 SRRC 认证过程中遇到问题。 该实验室需要将5.1G WIFI 灵敏度的 SRRC 限值更改为-75dBm/MHz。 我们如何才能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议降低任何未通过认证测试的通道上的输出功率。 他们是否正在使用 https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS?上的 RTTT 工具您是否已研究降低 INI 文件的功耗 (请参阅 WL18xx . INI 文件应用手册 LIT #SWRU422 )?  

    请注意、我们的 WL18xxMOD 没有中国认证、因此我们 无法 为 如何通过任何特定的认证测试提供太多的认证支持。  我们可以帮助解答 有关如何测试器件、降低输出功率等的特定问题  

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!  

    感谢您的答复。

    WIFI 自适应性测试是在系统级别与主机一起完成的。 测试的执行方式是、您在给定信道和调制下将(硬接线)连接到 AP。 然后运行 iperf 并将数据包高速发送到 AP。 然后、您将干扰源添加到设置中、以便 WiLink 设备/模块按照标准所需的水平进行校准。 请注意、干扰信号必须是100%占空比信号。 新的红色标准要求3个干扰源使用 LTE、AWGN 和宽带信号。

    该实验要求我们更改 ED 阈值水平(TL)=-75dBm/MHz。

    您的模块的 CE 测试报告显示结果@ 5GHz 通过。 我们怎样才能复制相同的结果?

    BR  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细解释、 让我来看看这个问题、并在一周结束前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在调查此问题、但下周必须与您联系。