This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:AP 模式和 STA 模式

Guru**** 2395925 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, UNIFLASH, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415868/cc3135mod-ap-mode-and-sta-mode

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3135

工具与软件:

专家、您好!  

CC3135MOD 模块支持基站、AP 和 Wi-Fi Direct 模式。

在写入服务包之前、默认使用哪种模式?

此致、  

Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们的模块中已经包含串行闪存、因此很可能已经在其中编程了一个服务包、并且文件系统已创建。

    Uniflash 中的默认模式应为 AP 模式。

    但我们始终建议将 servicepack 更新为最新版本、并在相同的过程中更新配置、其中一个参数是角色。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    我真的很抱歉,我不能尽快回到你的身边。

    非常感谢您在另一个主题中提供的帮助。

    我知道默认的是 AP 模式、因此我们应该尝试让 servicepack 始终保持最新状态。

    我们目前正在寻找一种方法来确定将哪个版本的服务包写入一个新模块。

    这可能不在 E2E 中可提问的类别内、因此当我有更多问题时、我会再问一次。

    此致、  

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、没问题。

    基本上、您无法使用 Uniflash 读取 ServicePack 并查看其版本、但 CC3135最终连接到主机、并且可以使用 API 来读取版本。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在现成的 WIFI-HTTP 代码中、它可以像 AP 一样正常运行、但当我把它置于 STA 模式时、代码无法正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    我知道可以通过主机确认。

    感谢您的帮助、我们将逐步推进该项目。

    此致、  

    Ryoma.