This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:LTE+GPS

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1420773/cc3351-lte-gps

器件型号:CC3351
Thread 中讨论的其他器件: 66AK2L06

工具与软件:

我正在开展一个项目、需要实施无线通信(WIFI + LTE)。 我找到了带 WiFi 和蓝牙的 MCU (CC3351)。 我需要有关具有 WiFi 和蓝牙的不同 MCU 的信息以及实施 LTE 和 GPS 的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3351是一款 WiFi+BT 组合"无线电"芯片。 它不是 MCU。 您需要使用外部 MPU 或 MCU 对其进行控制。 连接到此 MPU/MCU A LTE 模块没有任何阻碍。 在市场上甚至是具有内置 GNNS (GPS)的 LTE 模块。 作为设计人员、您的选择取决于您。

    TI 不制造 LTE 或 GPS 芯片组或器件、但市场上有许多此类制造商。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为此信息不正确、因为评估板 TCIEVMK2X 与 DSP TMS320C66X 配合使用、并且具有通过 SIM 实现的 LTE。

    您能为我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TCIEVMK2X 已停产很长时间。因此、我找不到此电路板的任何文档。 但是、您在哪里可以看到 TI 制造的 LTE 模块/调制解调器原理图?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位支持成员向我发送了此链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/547215/evmk2h-schematic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCIEVMK2X%2520schematic#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在该原理图中认为目前对于此类应用没有任何帮助。 您到底需要什么?

    如果您需要将 LTE+GNSS 应用到您的设备中,并且我们正在讨论数量高达100 000个设备,那么使用 Quectel、Simcom、Fibicom、U-blox 等制造商的 LTE 模块是有意义的。

    如果您想制造更多数量的设备,可以联系 LTE SoC 的制造商,如 Qualcomm、MediaTek ..

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在另一个论坛上讨论过这个问题。 一位技术支持成员用德州仪器(TI)与 LTE 一起销售的不同产品回答我。 所以我要求你同意并告诉我什么是真实的信息,因为论坛的成员之间没有沟通,这浪费了客户的时间和产生的疑虑。 我需要一个解决方案。

    这是论坛的链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413683/tcievmk2x-phy-wifi。

    他在其他人推荐的产品中推荐了66AK2L06 DSP:https://www.ti.com/product/66AK2L06

    相应的数据表说明了它与 USIM 接口配合使用、并且与 ISO、ETSI/GSM 和3GPP 标准兼容: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/66ak2l06.pdf?ts = 1728408107960&ref_url = https %253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252F66AK2L06

    所以、我想要的是使用 LTE 对 DSP 进行编程、并能够实施 GPS 和其他接口(蓝牙和 WiFi)

    正如我之前给大家介绍的原理图: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/547215/evmk2h-schematic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCIEVMK2X%2520schematic# 以及下面的屏幕截图中显示的那样、GPS 可以通过 UART 实施:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意一些 TI 组件可用于 LTE 连接和 GNSS。 但我非常确信 TI 并不会提供即用型 LTE 解决方案。

    可能您没有意识到在无线 SoC 中实施 LTE 时需要完成多少工作。 这项工作至少有20人的团队和多年的经验。 如果您想 独自完成它、祝您好运。 即使是 GSM/LTE 模块的制造商也不是自己实施 LTE、他们使用的是 MediaTek、Qualcomm、Intel 等公司提供的解决方案。

    如果你说你到底需要什么,我可以建议你的解决方案。 但我敢肯定、如果您自己尝试在 DSP 级实施 LTE、肯定不会失败。 我不是 TI 员工、而是在有线和无线通信领域拥有15年以上经验的第三方开发商。 但如果你不想相信我,这是你的选择。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提出了一些技术问题、但没有得到答复。
    我已经在使用制造商 Telit Cinterium 提供的集成解决方案、但缺点是这些集成解决方案不允许您修改其源代码。

    因此、对 DSP 或 MCU 进行编程的重点是优化我的应用、获得更高的性能、并能够实现除 LTE 之外的其他功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    如果您希望自己实施 LTE、并且您拥有资源(有20多名工程师团队、认证和会员资格~ 25万美元)、最好的方法是联系 Qualcomm 或 MediaTek。 他们将为您提供 LTE SoC、LTE 调制解调器及其技术知识。 我的最佳建议是这样。

    TI 不制造 GSM/LTE 芯片组和 GNSS。 具有 SIM 接口的 DSP 不足以进行 LTE 连接。 如果您打开本页、您将看到 TI 提供的解决方案(白色矩形表示 TI 不提供此类解决方案-振荡器、内存、加速计、GPS/GLONASS、GSM/LTE)。 我希望现在都很清楚。

    更新:很抱歉、我的答案不正确。 我与逻辑专家谈论了 LTE 认证成本。 CE 和 FCC 的自有解决方案认证约为50万美元。

    1月