This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:系统配置无线电设置

Guru**** 2766495 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235MODASF, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1422678/cc3235modasf-system-configuration-radio-setting

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLAUNCHCC3235MOD

工具与软件:

你好。

我想知道 系统配置对讲机设置的详细信息。

主要是2.4GHz 法规设置、 5GHz 法规设置

您有相关文档吗?  

此致、

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiro:

    调节设置通过国家/地区代码的设置来完成。 SWRU455的附录 C 中是国家/地区代码的监管域表。

    对于 CC3235器件、您还可以手动控制2.4GHz 和5GHz 通道的功率偏移。 这可以通过 Uniflash 软件完成(请参阅本文档的6.8章)。

    Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan D-San

    非常感谢您的答复。

    我对插入损耗有一些额外的强制要求。

    为  TX (DB)和 RX (dB)、 天线增益(dB)设置的值是多少?

    例如、Channel = 36ch

    我们的板具有 CC3235MODASF TX -10 dBm、RX -65dBm

    参考板 TX 0dBm、RX -40dBm    

    插入损耗引起的

    U-NII1.

    TX (dB) 10.0

    RX (dB) 25.0

    天线增益(dB) 0.0

    正确吗?  

    一般而言、如何区分参考规范与我们的 插入损耗波尔?  

    此致、

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiro:

    很抱歉、我无法回答您的问题。 请等待 TI 回答。

    但我有点困惑。 CC3235MODA 具有模块天线、但在 LP 处您测试了哪个天线(LP 处的 SMD 或使用 uFL 连接器连接的天线)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D-San:

    我很抱歉。  我在 CC3235MODASF 上开发软件。

    我确认软件的必要设置。

    您的困惑是否意味着以下内容?

    由于  CC3235MODASF 包含天线、

    不需要 LP 设置。

    此致、

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiro:

    您的参考板是什么? 这是 LAUNCHCC3235MOD? 我很好奇 LAUNCHCC3235MOD 上使用的天线(LAUNCHCC3235MOD 处的 SMD 天线或连接到 uFL 连接器的外部天线)。 不同的天线类型可能会解释不同的测量结果(例如更具定向性的天线)。 可能会有另一种原因来解释错误的 PCB 布局(例如 CC3235MODA 天线下面的接地端)。

    但有关更详细的答案、请等待 TI 工程师。

    1月