This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:希望通过同一应用托管安全和不安全的配置

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1409133/cc3230sf-want-to-host-secure-and-unsecure-provisioning-from-the-same-application

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

您好!  

我使用的是 SDK-7。 我们已经实现了安全配置过程、但有些器件已经在现场、因为软件版本不支持安全配置。

控制器应用程序是否能够同时支持 HTTP 和 HTTPS?

我们不想使用"Re-Direct"方法。  

如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您指的是内部 HTTP 服务器。

    通常、根据 API 参数、它要么是非安全的、要么是非安全的。

    如果在主端口中将其设置为安全、则可以将非安全连接设置为辅助端口、而与辅助端口的非安全连接将被重定向至安全端口。

    因此、最终需要确保安全。

    您可以阅读 NWP 用户指南 swru455第9.8章。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否可以运行两个 HTTP 服务器、一个在端口443上有套接字、另一个在端口80上。 您在此设置中是否看到任何注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到的、这种情况不可能是有担保的、也可能是非有担保的。