This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:有关 CC3350引脚说明详细信息

Guru**** 2586965 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1422375/cc3350-for-cc3350-pin-description-details

器件型号:CC3350
主题中讨论的其他器件:CC3351

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正计划使用来自溴化二苯醚供应商的 BDE-209 BW3350AP1。 此模块中使用了 CC3350 IC。 我已查看 CC3350/CC3351数据表、其中我无法识别 cc3350的引脚图和引脚说明。  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3350.pdf?ts = 1728376292101&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3350

在数据表上方、我提到了检查。 请告诉我 CC3350和 CC3351 IC 的引脚说明和主要差异。 由于我计划在 将来使用 BDE-BW3350AP1和 BDE-BW3351API 作为替代方案(如果需要 BLE)。

另外、在该模块中、必须使用1.8V 和3.3V? 或3.3V 就足够了。 如果没有、请告诉我1.8V 电流负载。 以便我可以相应地选择3V3至1.8V LDO。  

请提供 CC3350的引脚说明、如果可能、请  分享该 CC3350的数据表。 以便我可以进行原理图设计。

期待您的快速响应。

谢谢!

Murali C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    CC3350和 CC3351具有相同的引脚排列、无差异。 BLE 通信通过射频 BG 引脚(2.4GHz)进行。 由于 TI 不设计 BDE 模块、因此我无法共享这方面的信息。  我建议直接接触 BDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我只需使用与 CC3351相同的引脚排列。 如有参考设计、请分享。

    另外、在该模块中、必须使用1.8V 和3.3V? 或3.3V 就足够了。 如果没有、请告诉我1.8V 电流负载。 以便我可以相应地选择3V3至1.8V LDO。  

    谢谢  

    Murali