This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:主机 SPI 时序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1396772/cc3135mod-host-spi-timing

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3135、BOOSTXL-CC3135

工具与软件:

专家、您好!  

CC3135MOD 数据表中有一个主机 SPI 时序图。

请告诉我。

问题1。 我在以下表彰中是否正确?

  [主器件= MCU  从器件= CC3135MOD]

问题2: MOSI 和 MISO 是反相的吗?

  如果是 Q1。 是正确的、建立时间(T6)和保持时间(T7)将是要根据 MOSI 进行调整的参数。

 

此致、  

Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设"主设备"是主机 MCU、另一个是 CC3135器件是正确的。      有关 SPI 的更多说明、我建议您参阅我们的 SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南(lit# swru455)。

    BR、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     杰西卡、您好!  

    感谢您的答复。

    我了解 Q1。

    问题2: MOSI 和 MISO 是反相的吗?

    关于 Q2、从 CC3135角度看、对于时序图、MISO 和 MOSI 未反相是否正确?

    问题3。  MISO 波形

    此外、我希望您对 MISO 波形的看法。

    如下图所示、MISO 波形逐渐下降是否存在问题?


    [范围:5us]

    [范围:500ns]

    CH1:CSCH2:时钟CH3:MOSICH4:MISO


    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    我在此向您提供帮助。
    您能否详细说明将 CC3135MOD 具体连接到什么? (而不仅仅是示波器)。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:

    感谢您的提问。

    CC3135MOD 通过阻尼电阻器(10 Ω)连接到 MCU。

    (CLK、CS、MOSI 和 MISO 都通过阻尼电阻器连接。)

    示波器探头连接至每个阻尼电阻。

    我担心 CS 变为高电平后 MOSI 信号的斜率可能会带来不良影响

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提供?
    您正在使用哪个 MCU?
    您在这里是否有您正在使用的每个组件的方框图?
    这样、我可以更轻松地检查问题并帮助您解决问题。

    谢谢!
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:  

    "对不起,我不小心给弄丢了。"

    很抱歉给您带来不便、但根据协议条款、MCU 相关信息无法公开。

    (如果我没有足够的信息、请原谅我。)

    简化图如下所示:

    此致、  

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    在这样一个延迟的情况下、再次对您的回复深表歉意。
    我仍在调查您的案例。
    至于现在,我不相信 在 MISO 线路内的逐渐下降,因为是"逻辑"问题,因为 CS 线路(以及 CLK)被禁用。
    您的 MCU 和我们的器件之间的线路(而不是10欧姆电阻)中是否连接了其他任何连接?
    此外、您的 MCU 生成的时钟频率是多少?
    此处强制实现快速压降的一种"蛮力破解"方法是连接下拉电阻器(50k Ω 可能就足够了)。
    如果没有线路本身的原理图以及有关 MCU 的更多信息、我很难为您提供进一步的帮助。
    我还建议反方向测试、即 MCU 作为"从设备"、CC3135MOD 作为"主设备"、看看这种逐渐降低的情况是否会再次发生。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:  

    感谢您的答复。 (请不要道歉,因为我的答复也很晚)

    至于现在,我不相信在 MISO 线路内的逐渐下降,因为是"逻辑"问题,因为 CS 线路(以及 CLK)被禁用。

    "我是你的女人。"

       我担心 MISO 的逐渐下降是否会导致下次 CS =低电平时误认逻辑。

    您的 MCU 和我们的器件之间的线路(而不是10欧姆电阻)中是否连接了其他任何连接?

    >>除10欧姆外、没有任何其他的东西。

    此外、您的 MCU 生成的时钟频率是多少?

    >>时钟频率为15 MHz。

    此处强制实现快速压降的一种"蛮力破解"方法是连接下拉电阻器(50k Ω 可能就足够了)。

    我还建议反方向测试、即 MCU 作为"从设备"、CC3135MOD 作为"主设备"、看看这种逐渐降低的情况是否会再次发生。

    >>抱歉、由于原型已完成且固件设计外包、所以测试很困难。

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    我已经使用 BOOSTXL-CC3135检查了一些 SPI 接口、并且 MOSI 线内确实有非常类似的逐步减少。
    这是由于100k Ω 电阻器的内部下拉网络导致的、导致此逐渐降低。
    在多个"分离器"(我认为有一个新术语"SUB"、但我不确定)连接到单个 MCU 等情况下、该下拉电阻器会使用。
    总之、这种减小是可以接受的、原因是该电阻器的大小。 这不会导致在 CS 线路的下一个下降沿误识别逻辑。
    我希望我能提供帮助。
    如果出现任何问题、请告诉我。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri:

    我对我迟交的答复深表歉意。

    感谢您确认重现性。

    我知道原因是内部下拉电阻器。

    我感到欣慰的是,我听说,逐渐减少不会导致错误地认识到逻辑。

    我非常感谢您的合作。

    此致、  

    Ryoma.