This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:重新启动后扫描/连接到 Wifi 网络时出现问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1421882/wl1837mod-problems-scanning-connecting-to-wifi-networks-after-a-reboot

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具与软件:

您好!

我使用6个定制电路板、其中3个使用 WL18MODGI 测试等级07、其他3个使用 WL18MODGI 测试等级37。

当我并行使用全部6个装置时、它们最初运行良好。 但如果我让他们运行大约2个小时,然后将他们关闭再打开(例如2分钟关闭), 3个具有测试等级37模块的装置根本不能扫描网络,所以他们也不能连接到 Wifi 网络。 而具有07级测试模块的装置始终可以正常工作。  要使 装置37 重新正常工作、我必须将装置关闭至少20分钟。

阅读数据表、我发现两个测试等级(07和37)之间的唯一区别似乎是、07年的蓝牙未经过测试(第9.6节测试等级)、但这表明:"从各个方面来看、这个器件的行为都与订购的器件完全相同"。 这使我认为两者的工作方式应该完全相同。

我一直在使用 gLogger 来调试装置,我发现一些仍不确定的点,但可能有助于调试问题。 对此、我要指出的是、我的主要怀疑集中在温度上。 我还和 IR 相机比较了所有模块的温度、它都在50°C 附近。

-在测试级别 07. 我发现有一个被称为的变量 fs_val 它等于 3. . 此消息与相关 thermal_sensor.c 导入文件 her4.54 Sensor_Fsm it 位置。
-在模块与测试等级 37. 的值 fs_val 正弦值 4. . 我想知道此值指的是什么、但我在 TI 库中搜索过、但未找到此值 thermal_sensor.c 初始文本文件。

我发现的另一个区别是、在07级测试模块中有一条消息" 将 TX 功率级别配置为200 "与 tx_engine.c 该文件在正常工作时也出现在测试等级37模块中。 但当我重新启动后失败、在这种情况下、显示消息"Configuring TX Power level to 200"、我从未找到该消息。

我注意到的最后一个区别是、在带有测试等级37模块的装置中、会显示一条消息" FSM 状态= CALIB_IDLE "、此消息不会出现在 Test Grade 07 (测试等级07)模块中、也不会出现在37中(当它运行良好时)。

我想知道测试等级37模块相对于温度水平是否具有不同的配置、或者它们是否比07模块对温度更敏感。

提前感谢您在这个问题上的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您使用的是相当旧的固件。 我还是建议升级。

    对于记录器消息、fs_val 与温度 ADC 的修整值相关、因此我不会花时间讨论该问题。

    。  将 TX 功率级别配置为200 如果驱动程序发送更改功率级别的命令、则会触发消息。 例如、如果您连接的 AP 的信标中包含监管域 IE、因此您需要适应新的国家/地区、从而更改功率。

    很高兴看到 WL1837的实际工作和非工作案例日志。

    我想看到扫描尝试次数。

    Shlomi