This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF 的软件配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODSF, CC3235MODASF, CC3235SF, LP-CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1418760/cc3235modasf-software-configuration-for-cc3235modasf

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235SF、LAUNCHCC3235MOD 、CC3235MODSF、 LP-CC2651R3SIPA

工具与软件:

你好。

我评估了我们的板、该板通过 CC3235SF 的 network_terminal 实现了 CC3235MODASF

Wi-Fi 5GHz 通道的 RSSI 特别低。

当您的评估(LAUNCHCC3235MOD CC3235MODSF 外部天线)为-49dBm 时、我们的电路板为-78dBm。

我是否需要更改 CC3235MODASF 的 network_terminal 任意配置?  

B.R.  

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiro:

    您能否详细说明一下您的系统是如何连接的?
    如果您能发送一份原理图、我将非常乐意为您提供详细的介绍。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omri-San:

    非常感谢您的答复。

    且低噪声的情况下、  

    主机 MCU 与 Wi-Fi 模块(您的器件)和 BLE 模块 (您的器件)连接。  

    Wi-Fi 模块 接口为 UART、SPI、GPIO (包括复位)

    BLE 模块接口是 UART 和 GPIO (包括复位)。

    我们参考了您的评估板原理图(LAUNCHCC3235MOD 和 LP-CC2651R3SIPA)

    用于 系统的原理图。

    B.R.  

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiro:

    我理解、但借助原理图、我将能够判断是否有任何元件可能影响测量结果。
    只是想澄清一下、您是否正在尝试使用 CC3235SF 的"network_terminal"命令来测量 CC3235MODASF 的射频灵敏度?
    此外、我不明白您是否尝试在5GHz 或2.4GHz 中以多高的速率执行此操作?
    此外、您是否还在尝试测量有关 BLE 的任何东西?

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    >您要使用 CC3235SF 的"network_terminal"命令来测量 CC3235MODASF 的射频灵敏度?

    有。
    我确实使用 CC32xx 无线电工具测量了射频灵敏度。 结果是一样的。

    频段为5GHz 和2.4GHz。 速率主要为54Mbps (OFDM)。

    如果丢包很多、我会降低速率。

    作为我们的 原理图、

    我无法将其上传到您的 Web 论坛 、因为它是机密文档。

    我可以将 原理图发送到您的安全电子邮件地址吗?

    B.R.

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经通过我的电子邮件地址发送了私人消息。

    此致、
    Omri