This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:与非 TI MCU 和 MPU 制造商兼容

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1419386/cc3351-compatibility-with-non-ti-mcu-and-mpu-manufacturer

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件: AM3354

工具与软件:

您好!

我想知道 CC3351是否可以与 ST Microelectronics 和 NXP 等非 TI MCU 和 MPU 配合使用。

我在 ti\cc33xx_mcu_package_r5\source\ti\drivers\net\wifi\wifi_host_driver\lib\cc33xx 目录下有 wifi_host_driver.lib。 看起来  wifi_host_driver.lib 是为 ti mcu 编译的、不适用于 st 和 NXP 的其他 mcu。

还要告诉我、我们是否可以将 CC3351与 st 和 NXP 提供的其他 MPU 一起使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 CC3351可以连接到任何 MCU 或 MPU、只要您具有正确的接口和内存、我们就可以在 TI 平台上提供我们的解决方案、但我们也可以提供 NXP/MPU 等其他平台的移植指南 ST。

    您不应该对此有任何限制、其想法是在当今可用的任何系统中添加 Wi-Fi。

    请告诉我们您挑选了哪个主机产品(希望 TI:))、我们将为您提供移植的详细信息、

    谢谢!

    Shmulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shmulik、

    感谢您的答复。

    我们正在设计三种类型的物联网网关。 高端、中端和低端

    在高端应用中、我们将使用 TI AM3354。  
    对于中端、我们将使用 NXP I. MX 6ULL  
    对于低端、我们将使用 STM32F769

    对于高端和中端变体、我们将使用 Linux。

    对于低端型号、我们将使用带 LWIP 的 FreeRTOS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、  

    对于 Linux、我建议先从用户指南中的 Linux 软件产品开始:  

    CC33XX-Linux-MPU

    对于 RTOS 驱动程序、您可以从下载它  

    CC33XX-RTOS-MCU 

    谢谢!

    Shmulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shmulik:

    感谢您的答复。

    我找到了将 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序移植到 STMicroelectronics 微控制器指南。 您能否解释一下它与 CC33XX-RTOS-MCU 有何不同

    此外、CC33XX 芯片组是同时支持 AP+基站模式、还是只能配置为 AP 或基站?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umer、您好!

    该驱动程序与 STM MCU 的一些细节相同、如果对此有更详细的问题、我建议打开一个特定的票证、以便团队可以更深入地查看这一点。

    第二点可以确定、该器件可同时支持 AP 和 STA、

    此致、

    Shmulik