This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:我无法对外部 CC3235SF 进行编程。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, LAUNCHXL-CC3235SF, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1420470/launchxl-cc3235sf-i-cannot-program-an-external-cc3235sf

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC3235SF、CC3235SF、 UNIFLASHSysConfig

Parça Numarası:LAUNCHXL-CC3235SF

Araç μ yazılım ̊ C:

LAUNCHXL-CC3235SF geliştirme kartı üzerinden cc3235sf kullanarak Kendi geliştirme kartımı flaş etmeye çalışıyorum ancak başaramıyorum。 Resimde gösterildiği gibi 跳线 ayarlarını yaptım ve düz kabloyu göründüğü yere taktım。 Hatamın nerede olduğunu Merak ediyorum, bana yardım edebilir misiniz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用 Uniflash 软件(使用 UART)连接您的硬件? 在第一步中、尝试 Uniflash 连接、然后可以通过 IDE 移至 JTAG (SWD)连接。

    您的硬件是否已由 TI 进行修订? 您是否使用 QFN 或 MOD 封装? 您使用多少层电路板? 您的 SOP 模式是什么? 您的电路板的功耗看起来如何? 电压 VDD_ANAx 和 VDD_DIG 的外观如何?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-) VDD_ANA 电压显示为0伏。
    2-) VDD_DIG1电压为1.19V
    3-) SOP 模式设置为010。
    4) PCB 4层。
    5) 5)使用 QFN 护套。
    6-)电路板根据 TI LAUNCHXL-CC3235SF 参考设计而设计。 使用了相同的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请比较 VDD_ANAx 和 VDD_DIG1与 LaunchPad。 但我认为您应该具有(~VDD_ANA = 1.8V、~VDD_DIG = 1.2V)。 我认为 VDD_ANA 表示内部 DC-DC 有问题。 这意味着布局错误、原理图错误、焊接问题等

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是我们的连接方法、SOP 设置等。正确。 解决 VDD_ANA 问题后、我们是否可以按所示对器件进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我不知道您的原理图、所以我无法确认。 但请注意、JTAG 连接器(J7)不包含映像编程所必需的 UART。 这意味着仅通过 J7连接、您将无法对器件进行编程。

    解决内部直流/直流转换器的问题至关重要。 没有这个、您的硬件将不起作用。 解决该问题后、您可以专注于使用 Uniflash 进行 UART 连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使电路板上没有错误、VDD_ANA1电压也显示为0伏。 LaunchPad 将该值显示为1.9v。 我们应该在哪里查找误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 launchpad 连接 UART 引脚。 能否提供有关如何使用 UART 连接到 uniflash 的更详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问你这个问题。
    假设我们解决硬件问题。
    在本例中、如何通过 Launchpad 开发板对我自己的电路板进行编程。 实际上、我是在问您这个问题、这是我需要的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DC/DC 返回路径可能存在问题...请参见 第4.2章中的 swru536。 当 PCB 布局未正确完成且未考虑 TI 建议时、这是相当常见的问题。

    请参阅生产线指南第5.4章。介绍了需要 RX、TX、RST 和 GND 进行映像编程。 对于与 IDE 的 JTAG (4线制)连接、您需要 TDI、TDO、TCK、TMS、GND 并设置正确的 SOP 模式。

    如果您的问题与内部直流/直流转换器相关、您很可能需要更改布局。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到困惑。 在您发送的文件中没有明确说明。

    请逐一回答我的问题。 感谢您的关注。

    问题1-)是否可以通过 Launchpad 使用 JTAG 对外部卡进行编程?
    问题2)如果无法通过 Launchpad 使用 JTAG 进行编程、我们只能通过将 UART 引脚连接到外部卡进行编程。
    问题3-)如何将我的 Launchpad 和外部卡连接在一起以通过 IDE 进行编程。

    请在假设我已经解决硬件问题的情况下回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SPI 闪存编程、您需要使用 UART (使用 Uniflash 或 SysConfig Image Creator)。 JTAG 用于从 IDE 进行调试。 您无法使用 JTAG 对 SPI 闪存进行编程。

    1)这取决于你的意思是"程序"一词。

    2) 2) JTAG 用于开发。 用于 SPI 闪存编程的 UART。

    3) 3)连接 JTAG (4线或2线)和 UART。 两者都是发展所必需的。 UART 已足够。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我知道需要将 Launchpad 的 JTAG 和 UART 引脚同时连接到我自己的专用卡上进行开发。

    我如何才能找出没有获得 VDD_ANA 电压的原因、这也是另一个问题。 电路板的布局与 LaunchPad 上的布局相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gördüğünüz gibi düzen launchpad ile aynı ancak VDD_ANA、VDD_DIG voltajı neden 0伏特 olarak gösteriliyor。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为电路板从未编程、所以 VDD_ANA 和 VDD_DIG 电压是否为零?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 DC-DC 问题与软件无关。

    很难确切地说可能会出现什么问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了电压问题。
    现在我请你的帮助。

    请逐步写入如何使用 Launchpad 卡对外部卡进行编程。
    我不想做任何错误的事情,因为我是这个主题的新知识。
    如果你能向我展示如何一步一步地做,它将是非常健康的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步、将 UART (如生产线指南所述)与 Uniflash 连接硬件、并在开发模式下对空白映像进行编程。 如何使用 UniuFLASHSimpleLink Academy。 然后、您可以尝试与 IDE (4线或2线 JTAG、根据 SOP 模式)进行 JTAG 连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    İlk resmde görüldüğü gibi uniflash programıyla cihaza bağlanıyorum。  

     

    安卡克2. resimde görebileceğiniz gibi harici entgrasyonuma kod atarken bu hatayı alıyorum。 Hem JTAG HEM DE UART pinlerim bağlı  

    SOP_MODU=010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您很可能是 SPI 闪存有问题。 因为 Uniflash 的"SFLASH 代码"为零。

    第一阶段、您需要修复 SPI 闪存的问题。 然后、您可以在开发模式映像中编程以解锁 JTAG。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了闪存积分器、但结果与图像相同。 你是否认为该问题与闪存积分器有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 闪存存在硬件问题。 CC3235无法与 SPI 闪存通信、或您使用的是不兼容的 SPI 闪存。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 SPI 闪存集成与 Lauchpadxl 相同。
    在这种情况下、问题是否与 SPI 线路上的焊接有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谁知道... 焊接问题、设计问题、PCB 制造问题...

    第一步、您应检查您的硬件(外观、电气)。 之后检查示波器的电压电平和通信。 在最终阶段、在逻辑分析仪上捕获通信并检查 SPI 命令。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我们能够对器件进行编码、但存在问题。 该器件检测到的访问点比 LaunchPad 器件少。 它也无法检测5GHz 广播。
    在本例中、我想知道错误在哪里、能帮我吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的软件在 LP 上而不是在电路板上工作、这看起来像是射频5GHz 路径上的问题(布局、双工器问题等)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前把它发给你了。 该卡片与 LaunchPad 相同。 问题是否由焊接所致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是可能的。。。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议执行哪些步骤来解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难提供建议、因为这取决于您的设备和射频调试体验。 第一阶段检查装配射频组件。 因为您的电路板似乎有很多焊接问题。

    但就我个人而言、我会首先对射频开关和滤波器进行测试。 然后、我将在 VNA 处验证天线路径。 使用带有近场探头的频谱分析仪也可能很有趣(5GHz 可能会超出常见 E 探头的范围、但仍可能有一些有趣的内容)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;我正在接入点模式下运行设备、但它以2.4GHz 模式运行。 如何以5GHz 的频率运行呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要通过 API SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL 设置正确的通道。 就我个人而言、我从未测试过此功能、但根据 SWRU455、这应该可行。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在这里进行了更改、我采用了通道36、但它仍然显示为通道1、并且工作频率为2.4GHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 您无法通过这种方式修改主机驱动程序。 您需要调用适当的 sl_ API 来设置选项。 有关模式详细信息、请参阅 SWRU455。

    请勿修改主机驱动程序文件。 如果你这样做,你有机会破坏东西。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gönderdiğiniz dosyadaki yöntemi denedim ama işe yaramıyor。 Kodum bu şekilde erişim noktası ó n olarak çalışıyor ó n. Buradaki koda ne eklemeliyim, lütfen Örnek kod parçasını yazabilir misiniz? Yardımınız için teşekkürler μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将添加到 AP 模式的初始化代码设置中(调用 sl_Start ()后的某个位置)。 请注意、更改 AP 模式设置后、需要 NWP 复位(调用 sl_Stop () sl_Start ())。 也许您还可以尝试通过 SysConfig 更改设置(但我不确定是否有 AP 模式的通道选项)。 对不起,我不会为你写代码,我没有时间这样的事情。

    正如我所说的、您不能在主机(sl_)驱动程序中修改宏。 这是彻底破坏 WiFi 功能的最佳方式、没有人能够帮助解决修改后的主机驱动程序问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selamlar;
    Bakın Ben bu şekilde 5GHz'i ayarlamaya oluşturulan erişim noktası ama çalışıyorum Hala kanal 1 ve 2.4GHz olarak oluşturuluyor . Nerede hata yapıyorum í a acaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在上一个答案中所说的、更改通道编号后、需要重新启动 NWP。 另外、确保根据设置的国家/地区代码启用信道。

    为什么不在更改器件模式后、NWP 复位之前向更改 AP 模式通道添加 API?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "为什么您在更改器件模式后、但在复位 NWP 之前未添加 API 来更改 AP 模式通道?"

    我不明白你在这里是什么意思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应在更改器件(sl_WlanSetMode ())模式后和 NWP 复位(sl_Stop ()/sl_Start ()))之前添加 API 调用 sl_WLAN_AP_OPT_CHANNEL

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    if (uImode!= lRetVal)

    Display_printf (display、0、0、"Switching Networking mode on application request");

    lRetVal = sl_WlanSetMode (UImode);
    assert_on_error (lRetVal);

    /*在重新启动 NWP 之前为 AP 模式设置所需的信道*/
    unsigned char channel = 36;//示例5GHz 通道
    lRetVal = sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL、1、&CHANNEL);
    assert_on_error (lRetVal);

    /*停止并启动 NWP 以应用新设置*/
    lRetVal = sl_Stop (SL_STOP_TIMEOUT);
    assert_on_error (lRetVal);

    lRetVal = sl_Start (0、0、0);
    assert_on_error (lRetVal);
    }   

    这是我如何改变它、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、看起来是正确的。

    请参阅附录 B1中的 SWRU455、其中说明了需要应用哪些 SL_ API 才能重置 NWP。

    边注:如果我可以根据您的问题建议您在这个胎面。 应先了解有关 CC32xx 器件的基本知识(阅读文档、包括 SWRU455、查看 SDK 示例、并访问 SimpleLink Academy)。 我想您的项目是不可避免地转移到灾难。 "我不想让你知道,我一定会让你伤心流泪的。"

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sevgili Jan;

    Ürünlerinizi TI Teknik desteğine güvenerek satın aldık ve mevcut projemizi ürününüze çekmek istiyoruz ve fazla zamanımız Yok.

    尺码 sorduğum soruları doğrudan yanıtlamak yerine Beni belgelere yönlendiriyorsunuz。 Ürünlerinizi Yeni kullanmaya başlayan biri için Bunun doğru yöntem olduğunu düşünmüyorum ñ o. Sorunlarımı doğrudan çözmeme yardımcı olmayacaksanız TI​​ile nasıl çalışabiliriz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是 TI 员工、我在这里没有一分钱来回答您的问题。

    我没有直接回答您的问题的情况? 我的目标是帮助熟悉 CC32xx 这个平台并解答您的问题。 我不在这里为您做工作、为您编写代码。

    1月