This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:开漏 GPIO

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1419310/cc3230sf-open-drain-gpios

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

基于数据表、GPIO1、 GPIO2、GPIO3 、GPIO4、   GPIO5、 GPIO6、 GPIO16和 GPIO17为开漏。 其余的 GPIO 不是漏极开路、是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已指派一名专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认的唯一开漏引脚是 I2C 线路。 其他引脚为三态、这意味着它们可以多路复用为上拉、下拉或具有高阻抗。

    此致!

    Rogelio