This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:PCB 上的 CC3235MODAS 天线间隙

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1417130/cc3235modas-cc3235modas-antenna-clearance-on-pcb

器件型号:CC3235MODAS

工具与软件:

www.ti.com/.../swrs243b.pdf

2020年2月–2021年5月修订

10.3.3 CC3235MODAx 射频布局建议

模块在模块左侧和右侧的所有层都必须有6mm 的间隙(无覆铜)

在清除模块天线部分下的铜方面、本文存在某种模糊之处。

该图显示了以模块为基准的6mm 间隙、PCB 上的铜间隙为5mm。
描述表明所有层上的间隙为6mm。
那么、什么是正确的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    如果文档和图10-9不够清晰、请深表歉意。 此文档试图解释模块上~6mm 高的 PCB 天线下方或6mm 到天线任一侧的铜不应出现。 这意味着、在 5mm 在 PCB 上天线的下面 PCB 层以及 天线的任一侧("左侧和右侧")至少没有任何铜 6mm .

    请参阅下面标注的图片、以帮助解决问题;

     

    如果这可以消除混淆、请告诉我。

    我还建议您参考   https://www.ti.com/product/CC3235MODAS#design-tools-simulation 上的 CC3235MODA LaunchPad 设计文件和 CC3x35硬件设计检查清单

    审查设计后、您可以在 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 上提交以供硬件设计审查

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你认为他们会在图纸中纠正这个问题吗? Launchpad 的布局在模块天线下方清除6mm 铜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

     此时不会修改数据表。 如果客户仍不确定如何为模块设计 PCB、可以 参考 LaunchPad 的设计文件。 我还建议客户   在设计板时参考 CC3x35 SimpleLink 布局指南(SWRU536)。  

    [报价 userid="620321" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1417130/cc3235modas-cc3235modas-antenna-clearance-on-pcb/5441337 #5441337"] Launchpad 的布局在模块天线下清除了6mm 铜。

    请注意、清除天线下方的覆铜是正确的、并且建议在  模块的左右两侧留出至少6mm 的覆铜间隙是正确的。 请参阅下面的图片和 PDF;

      e2e.ti.com/.../MCU065E1_5F00_PCBlayers.PDF

    BR、

    杰西卡