This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:如何在用作 WIFI-HTTP 访问点的代码中获取日期和时间值。

Guru**** 2479685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1419474/launchxl-cc3235sf-how-can-i-get-the-date-and-time-value-in-the-code-that-works-as-wifi-http-acces-point

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具与软件:

我有一个 WIFI-HTTP 代码。 它在这里与 http 服务器通信。 在代码中、器件用作接入点、因此没有有效的互联网连接。 我想读取器件上的日期和时间值。 我怎么能做到这一点。 我无法使用 SNTP 执行此操作、因为我需要通过互联网连接加入网络。 你能帮助我如何做这没有互联网.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已指派一名专家、不久将作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待专家回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要通过 SNTP 服务器获取本地时间、需要连接到具有互联网访问权限的 AP。

    当器件处于 AP 角色时、无法进行此操作。

    您可以做的是立即切换到站点角色、连接并获取数据/时间。

    然后、返回 AP 角色。

    没有其他的方法。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在项目中这样做是不健康的。 是否可以通过将电池连接到器件的内部 RTC 来获得内部 RTC 的时间和日期?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 CC3235没有用于 RTC 的电池备份引脚。 但没有什么阻止您连接由纽扣电池供电的外部 RTC 的因素。 启动后、您可以从外部 RTC 读取时间并设置内部时间。

    1月