This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:关于芯片的 DFS 功能

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415333/cc3135-about-the-dfs-function-of-the-chip

器件型号:CC3135

工具与软件:

CC3135是否可以在软件中关闭 DFS 功能? 如果是、请说明如何进行、如果不是、请给出原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    帮助我了解您需要禁用 DFS 的原因?

    这将不允许您在5GHz 频带上传输和使用某些信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要这部分信道用于测试、并且在实际使用期间不得禁用 DFS。

    那么、CC3135是否可以关闭软件中的 DFS 功能? 如果是、请说明如何进行、如果不是、请给出原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以关闭需要 DFS 的信道的使用。 这样就基本上会禁用 DFS。