This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:用于具有32 WIFI 连接的视频会议系统

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1419448/cc3351-for-video-conference-system-w-32-wifi-connection

器件型号:CC3351

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户正在开发无线视频会议系统、他们想知道 CC3351是否可以处理32个 WiFi 连接。

请帮助提供注释。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    CC3351在 AP 模式下支持多达16个并行连接、作为 STA、我们可以连接到路由器并运行视频、但无法处理32个视频连接。

    我希望这一点很清楚、请告诉我这是否有帮助。

    通常、对于运行32x5MBPS 的设置、您将需要吞吐量更高的解决方案、而这在我们目前尚无法实现。

    谢谢!

    Shmulik