This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF WLAN

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1417232/launchxl-cc3235sf-cc3235sf-wlan

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具与软件:

SimpleLinkWlanEventHandler 在 WLAN 连接期间未调用、器件已连接、但没有事件发生。 NO-RTOS 并在 while 循环中调用 sl_Task()。 我漏掉的任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示连接。 您可以查看 _SlNonOsHandleSpawnTask()和_SlNonOsSpawn() 。 第一个应使用 sl_Task()调用、第二个应使用来自较低层的中断调用。 我想您还(永远)有一段时间处理连接事件、它是否永远无法解决?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 sl_Task()已经在 while 循环中调用、并且你说在 while 循环中包括_SlNonOsHandlerSpawnTask ()、我理解的是正确的吗? _SlNonOsSpawn()应该在事件处理程序内调用? 正在等待您的友好回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不应该这样称呼它。 刚刚详细说明了该程序。

     sl_Task()在后台执行所有操作。

    您是否退出 while loop()?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它仅停留在 while 循环中。 在连接事件或断开事件时未调用处理程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能您未建立连接。

    您提到您可以连接到网络、在哪里可以看到网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 设备显示已连接。 在移动热点中可以看到设备已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是使用 SDK 中的一个 nortos 示例还是使用您自己的代码?

    您能否使用 power_measurement 示例?

    可以看到执行此操作的代码段。

    您需要确保不会从中断上下文调用 while 循环。