This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:TI_DRIVERS_NET_WIFI_CONFIG.json 当在另一台计算机上执行 SLImageCreator.exe 映像程序时重复使用

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1417467/cc3235sf-ti_drivers_net_wifi_config-json-reuse-when-slimagecreator-exe-image-program-on-another-computer

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTEST2

工具与软件:

对于自动闪存命令行过程并在其他计算机上使用、

我 在中复制了 dslite.bat、simplelink/imagecreator  和 syscfg/*。sli、syscfg/ti_drivers_net_wifi_config.json、 certs/dummy_ota_vendor_key.pem、 userFiles。

对于 test1、我更改了 接头。 OTAPKeyFileLocation 值为非阻性 文件名和标头。 UserFileRoot 至不导出  ti_drivers_net_wifi_config.json 中的文件名值。

但闪存成功...?

对于 test2、我更改了 userfiles 中的文件内容。

但在闪存之后,内容没有改变...?

我使用了命令.\cmc32xx dslite.bat syscfg program syscfg program --file <*。sli file absolute location>--json

(命令.\dslite.bat -q --mode cc32xx image 程序用于用户需要按 Enter 键、并且需要设置 COM 端口并需要重置)

当然、userfile 的内容不需要更改、而应保留为 CCS 中内置的内容。

那么、这是否意味着无需修改该 ti_drivers_net_wifi_config.json 文件的内容以供在另一台计算机上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 用户指南(swru469h.pdf)...

    当使用命令.\dslite.bat --mode cc32xx image program、、、、、、

    • If the project is in development mode, programming is not allowed without passing the "--dev" argument.
    • There is an option to call to COM port as parameter. In this case, the user should provide and use
    power_off_com.py/ power_on_com.py to reset the device.

    因此命令 .\cc32xx dslite.bat image program --file 我的问题。

    谢谢!