This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何每 N 秒获取更新的扫描结果?

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1416396/cc3235modsf-how-to-get-updated-scan-results-every-n-seconds

器件型号:CC3235MODSF

工具与软件:

您好!

我正在尝试 通过主机 MCU 每3秒发送一次 wlanscan 命令来检查 AP 的 RSSI。

即使我将器件放置在屏蔽箱中以阻止射频信号、响应也如下所示并且看起来始终相同。

如何获得更新的扫描结果?

[2022-01-01T01:06:49][DBG][WIFI.c:1856][ATRx:174]-["AT+Wlanscan=0、30
wlanscan:SK_WiFiGIGA9F48、0x0:0x23:0xAA:0xd5:0x9f:0x4a、-75、1、wpa_wpa2、0、TKIP_CCMP、PSK
wlanscan:SK_WiFiGIGA9F48_2.4G、0x42:0x23:0xAA:0xd5:0x9f:0x4a、-75、1、WPA"]
[2022-01-01T01:06:49][DBG][WIFI.c:1856][ATRx:558]-["_WPA2、0、TKIP_CCMP、PSK
+wlanscan:mercusys-100V、0x0:0xeb:0xd8:0xc7:0x91:0x30、-74、2、wpa2、0、ccmp、PSK
+wlanscan:TP-Link_CDE2、0x28:0x87:0xba:0x7c:0xcd:0xe2、-75、2、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:kT_Giga_11F2、0x60:0x29:0xd5:0x4f:0x11:0xf6、-79、9、wpa_wpa2、0、CCMP、PSK
wlanscan:khlAW (4F)、0x70:0x5d:0xcc:0xef:0xF:0x78、-71、4、wpa2、0、ccmp、PSK
+wlanscan:[LG_CeilingCassette A/C]a063、0x1e:0x39:0x29:0x67:0xa0:0x63、-79、11、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:keumseong01_2G、0x70:0x5d:0xcc:0x6f:0xC2:0x96、-73、6、wpa2、0、ccmp、PSK
+wlanscan:Seoul、0xb4:0x5d:0x50:0x10:0x3:0xb0、-89、60、open、0、"]
[2022-01-01T01:06:49][DBG][WIFI.c:1856][ATRx:610]-["NONE、NONE
wlanscan:journeyW (5G)、0x58:0x86:0x94:0x22:0x71:0x4、-83、44、wpa2、0、CCMP、PSK
wlanscan:isens_AP、0xF8:0xc6:0x50:0x3e:0x86:0x40、-67、1、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:test_isens、0x18:0xec:0xe7:0xb2:0x50:0x72、-38、1、open、0、none、none
wlanscan:drcsv1、0x70:0x5d:0xcc:0x69:0xe6:0xFE、-50、8、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:iSmartTest、0x70:0x5d:0xcc:0xb7:0xd7:0x8、-44、3、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:a1 Care_Analyzer_Test、0x90:0x9f:0x33:0xd5:0x93:0xec、-45、5、wpa_wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:isens_guest_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x44:0x3D:0x8e、-83,116、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:isens_AP、0xF8:0xc6:0x50:0x44:0x3D:0x8F、-83,116、wpa2、0、c"]
[2022-01-01T01:06:49][DBG][WIFI.c:1856][ATRx:625]-["CMP、PSK
wlanscan:isens_guest_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x3c:0xbd:0x8e、-81、64、wpa2、0、CCMP、PSK
wlanscan:isens_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x3c:0xbd:0x8F、-81、64、wpa2、0、CCMP、PSK
wlanscan:isens_guest_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x3e:0x86:0x4e、-59、64、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:isens_AP、0xF8:0xc6:0x50:0x3e:0x86:0x4f、-60、64、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:isens_guest_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x3f:0x55:0x8e、-82、64、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:isens_AP、0xF8:0xc6:0x50:0x3f:0x55:0x8F、-82、64、wpa2、0、CCMP、PSK
+wlanscan:Buffalo A-5070、0x18:0xec:0xe7:0xb2:0x50:0x79、-42,108、wpa2、0、CCMP、PSK
wlanscan:isens_guest_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x3D:0xED:0x4e、-75,108、wpa2、0、ccmp、PSK
"]
[2022-01-01T01:06:49][DBG][WIFI.c:1856][ATRx:404]-["+wlanscan:isens_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x3D:0xED:0x4f、-75,108、wpa2、0、CCMP、PSK
wlanscan:isens_guest_AP、0xf8:0xc6:0x50:0x3e:0x86:0x2e、-87,108、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:isens_AP、0xF8:0xc6:0x50:0x3e:0x86:0x2F、-86,108、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:drcsv2_5G、0x58:0x86:0x94:0x56:0xCF:0xc8、-67、36、wpa2、0、ccmp、PSK
wlanscan:kT_Giga_5G_Wave2_9375,0x88:0x3c:0x1c:0xc0:0x93:0x78、-91、36、wpa_wpa2、0、TKIP_CCMP、PSK
好的

"]

谢谢!

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指派给专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、器件将以高电平间隔扫描。 您正在使用的 AT 命令仅获取扫描结果、但实际上不会触发新的扫描。

    若要控制扫描间隔、您需要设置不同的 API。 使用 AT 命令时、它应该是具有扫描类型的 AT+wlanpolicyset。 您可以设置扫描间隔。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shlomi、您好!

    我  目前在我们的器件中使用 wlanpolicyset、如下所示。

    AT+wlanpolicyset=scan、no_hidden_ssid、0

    我认为默认的扫描间隔是10分钟。 对吗?

    如果将扫描间隔值设置为0、是否将其设置为默认间隔值10分钟?

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我记住正确、则默认设置为10分钟。

    但您想要较低的值、对吧?

    为什么再次设置为10分钟?

    您是否已尝试将其设置为几秒钟、看看它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、不应将其设为低于5秒的值 扫描周期可能需要一些时间(取决于所选的通道)。 如果我没记错、2.4GHz 通道1-13上的扫描周期大约需要900ms。 使用2.4+5时、需要更长的时间...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在几秒钟内对其进行测试、它按照我的预期运行。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您提供的信息。