请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
在对器件编程时、我们已在 UniFlash 中为用户文件设置了最大文件大小。 由于文件增长、我们必须增加某些文件(包括 mcuflashimg.bin)的最大文件大小。 但是、当我们尝试使用 OTA 更新到更大的文件大小时、OTA 更新期间原始最大文件大小不会改变、新文件将失败并显示错误 SL_ERROR_FS_OFFSET_OUT_OF_RANGE (-10337)。
OTA 代码使用 sl_FS_CREATE_MAX_SIZE ( FileSize )调用 sl_FsOpen()、其中 FileSize 是新的更大文件的大小。 但是 当保存文件块超过原始文件大小时,sl_FsWrite()在新文件的末尾附近失败。
有什么解决方法可以解决此问题?