This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MODCOM8I

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1409920/wl1837mod-wl1837modcom8i

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

如何使用 iperf3工具在站模式下进行自适应测试期间更改占空比

目前、我们使用此命令  

iperf3 -c (接入点的 WLAN IP 地址)-t20 -i2 - w64k -p5201

因此、在与接入点通信时、我们只能达到3%的占空比  

根据 ETSI 标准、必须设置最小30%Dutycycle

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    iperf3是一个公共应用程序、因此您很可能在网上找到该工具的指南。 简而言之、您希望最大程度地增大数据包大小、并最大程度地减小数据包之间的延迟。 我建议将 AP 设置为仅使用较慢的速率、如11b DSSS - 1Mbps。 这将要求 PA 开启更长时间以传输完整的数据包大小、从而从本质上提供更高的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../WL18XX-REPORTS

    尊敬的 Dyan:

    感谢您提供的信息。

    我从 TI 网站获得了这份报告、网址为--https://www.ti.com/tool/download/WL18XX-REPORTS  

    WL18MODCOM8 i --报告--报告文件名-- ER741330-07_R01_EN300328_TX_WL1837MODCOM8I--  绘制了第 No-123-131页自适应性测试结果,

    ER741330-01B_R01_EN301893_TX_WL1837MODCOM8页、NO-16-27 绘制自适应性测试结果

    您是否可以提供信息,如-已用于自适应性测试的 FW ,用于生成特定的调制,如果您使用 RTTT 工具,然后使用什么命令与接入点通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

     我们仅在低数据速率下使用的接入点。 您能建议使用 i-interval、t 传输时间、w 带宽的任意特定组合来实现30%的占空比吗?因为我们正在进行 TEC 认证、我们已经尝试了多次组合、仍然无法实现30%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在此处提供固件- https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X

    RTTT 不用于此测试、因为您需要建立与 AP 的连接- RTTT 主要用于对无线电进行低级控制。

    我不是 Iperf 专家、但 I-internval 值应设置为可能的最小值、而 t 传输时间应设置为可能的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    自适应度测试中的一条小信息是、应对 DUT 或接入点执行 iperf ping。

    请在方便的时候尽快回复;我们的认证截止日期已到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DUT 应生成流量(UDP 数据包、因此没有 Ack)。 自适应性测试用于确认 DUT 在发现 干扰信号时停止传输。