This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:FAST_CLK_REQ 的用途#39是什么?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415067/cc3351-what-s-the-purpose-of-fast_clk_req

器件型号:CC3351

工具与软件:

尊敬的 Expert:

FAST_CLK_REQ 有什么用途?

如果不使用、则保持引脚 NC (悬空)?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    使用 XTAL 时不需要该引脚、是的、您可以使该引脚保持 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    当 CC33xx 需要40MHz 时、它会向 soc 发送 FAST_CLK_REQ。 然后 soc 会 向 HFXT_P 引脚发送数字40MHz 信号。

    我的理解是正确的、对吧?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    可以-尽管这种用例可能不太常见、因为保持正确的 CLK 信号将更加困难。 它的另一个用例是启用 TCXO -我希望这种用例更常见。